製品の品番または品番の一部を入力してください
PTCサーミスタ(ポジスタ)の基礎知識
PTCサーミスタがトリップしたときの素子温度を動作曲線で推定可能です。
動作曲線の作成方法
セットが使用される環境下で、異常電圧を印加状態で、電流、素子温度を実測して、熱放散定数を確認します。 (チップタイプのPTCサーミスタは、実装状態によって熱放散が異なるために、この確認が必要となります。)
素子の発熱温度を任意に設定し、以下の式で抵抗値を算出します。 Rx =(異常電圧)2 /(熱放散定数 ×(素子発熱温度−周囲温度))
異常電圧でPTCサーミスタがトリップした状態での素子温度となります。
図1 : R-T特性と動作曲線
電流極大点以上の電圧印加に対し、内部発熱と外部への熱放散が平衡状態になるまでの電流と時間の関係を表します。
図2 : トリップ電流を超える電流印加と時間特性
印加電圧(電流)が大きくなると、瞬間の消費電力が大きくなり、熱平衡までの時間は短くなります。
突入電流が1/2になるまでの時間と定義しています。
PTCサーミスタについて、基本的な動作原理、代表的な用途を紹介します。
PTCサーミスタの温度特性(R-T特性)について詳しく説明します。
最大電圧 / 最大電流、耐電圧、電流電圧特性について説明します。
サーミスタの保持電流(ホールド電流)とトリップ電流(動作電流)をご説明。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト